This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:最小/最大运行允许结温+ Theta J-B

Guru**** 2929250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323617/ds25br440-min-max-operating-allowable-junction-temperature-theta-j-b

器件型号:DS25BR440

大家好!  

我正在研究 DS25BR440TSQ/NOPB、并正在寻找以下参数。 请注意、我不在寻找允许的最大结温、但为了实现此目的和目的、我需要了解工作结温是多少而不会降低额定值。  

  • DS25BR440TSQ/NOPB
    • 最低工作允许结温
    • 最高工作允许结温
    • 结至电路板热阻(Theta J-B)

    谢谢!

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好、Filipe。

      我正在研究这件事,我会尽快回到你的身边。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      很抱歉、花费的时间比预期的要长。

      1) 1)允许的最高 Junc 温度为150°C

      2)最低 Junc 温度为15°C

      3)研究 (Theta J-B)。 θ JA 和 θ JC 在这里列出、它们有助于:

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      遗憾的是、我们手头没有 Theta J-B、这些信息有多必要?