This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] USB-C CC 与 PD 控制器的区别

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324046/faq-usb-c-cc-and-pd-controller-differences

我是否需要对 USB-C 应用使用 CC 控制器或 PD 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置通道(CC)控制器和电力输送(PD)控制器在 USB-C 生态系统中具有类似的作用。 在为您的应用选择合适的器件时、需要考虑将这些器件类型区分开的几个关键差异。

    CC 控制器的用途是严格处理 USB-C 端口上的 CC 协商。 根据您使用的设备、CC 控制器可以协商以下各项:

    • 将 Type-C 端口配置为所选角色(DFP/UFP/DRP)
    • 将 VBUS 上的电流广播设置为5V、3A (15W)
    • 控制用于 DFP 和 DRP 配置的外部 VBUS 开关
    • 必要时为电子标记电缆启用 VCONN
    • 处理标准和翻转电缆方向

    相比之下、PD 控制器通常在支持 USB-C 端口方面用途更为广泛。 PD 控制器通常附带可编程固件和通用 I/O 引脚、这些引脚基于 CC 协商来控制其他器件。 这使 PD 控制器能够执行简单 CC 控制器无法执行的功能。 PD 控制器的功能因器件而异。 下面一些示例展示了 PD 控制器的优势:

    • 协商 USB-C 交替模式、如 DisplayPort (USB 视频)
    • 将 VBUS 通告设置为20V、电流为3A (60W)
    • 集成 VBUS 开关、用于 DFP 和 DRP 配置
    • 允许根据 CC 协商状态控制其他器件
    • 以上所有 CC 控制器的功能