This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器模式2电源最大功率数

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324025/dp83869hm-media-converter-mode-2-supply-maximum-power-numbers

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869、DP83869EVM

大家好、  

我想知道您能否为我提供双电源、介质转换器模式下的 DP83869的最大功率数。 这将用于1000Base-T 至1000Base-X 转换。 如果我们可以依靠光纤铜缆模式下的最大典型值、这也是可行的。

谢谢!

詹姆斯 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有现成的这些数字。 但是、我建议在您的特定测试条件下对我们的 DP83869EVM 进行测试、以收集此特定数据。

    此致、

    格罗姆