This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:第5.0代转接驱动器

Guru**** 2898850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323766/ds320pr1601rscevm-gen-5-0-redriver

器件型号:DS320PR1601RSCEVM

您好!

是否有人可以认为 Megtron 6在32GHz 时的插入损耗?

在 TI 的 PCIe Gen 5.0高速 PCB 布局指南中、指定了第3页的表9-1.1最高16GHz 的插入损耗。

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    32GHz 时、Dk = 3.4、Df = 0.002  的 Megtron 6预计为~0.5dB/英寸。

    此致、Nasser