This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:流图形发生器、与解串器配对的串行器(DS90UB953-Q1)问题(DS90UB954-Q1)

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323692/ds90ub954-q1-issue-with-streaming-pattern-generator-serializer-ds90ub953-q1-paired-with-deserializer-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

除了使用 ALP 软件之外、是否有其他方法可以对图形发生器进行流处理? 如果是、请提供流媒体模式的可视化表示的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要在串行器或解串器上配置图形发生器、必须通过 I2C 命令对间接寄存器页面进行编程。 954上的图形发生器的示例脚本在  第 7.5.11.4节图形发生器的代码示例  应用和实现部分。  使用 ALP 软件时、这些命令将根据用户参数通过软件发出。

    为了使图形具有可视化表示、必须在解串器上启用 CSI 转发。 启用 CSI-2转发的示例脚本位于 第7.4.28节 CSI-2转发 产品说明书的该图。 然后、可以将解串器的 CSI 输出与处理器或 CSI 分析仪结合使用、以显示流模式的视觉表示。  

    此致!

    佐伊