This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:清晰说明数据表规格并从 TI 工程师处申请推荐的设计。

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323756/ds560df810-make-clear-information-datasheet-spec-and-request-recommend-design-from-ti-engineer

器件型号:DS560DF810

鉴于我在 MPN DS560DF810的上周从 TI 申请了更多数据表文档、
在文档的"重定时器时钟和数据恢复规范"部分中、我看到最大 Rbaud 为28.9GBd。

我想确认一下、我的理解是、如果我们将数据发送至 PEM4、每个通道的数据速率将是56GBd、对吧?
请明确指出这一点为第一。 然后会提出下一个问题。

但很高兴您指派 TI 工程师为我们提供支持和设计建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Panit、

    每条通道的最大波特率为28.9GBd。  这意味着、如果使用 PAM4信令、则支持的最大位速率为28.9GBd *(2位/符号)= 57.8Gbps。

    谢谢。

    德鲁