This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323887/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

Im 同样面临来自 PHY 的 RX_CLK 无法获得 gettig 错误、但 TX_CLK 是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能仔细阅读我们的 DP83869故障排除指南吗? 如果 RX_CLK 死区、则 PHY 可能配置错误(用于不同的模式)、或者器件未正确配置(电源、时钟、自举等)。

    此致、

    格罗姆