This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:PCA9555DW 的器件生命周期状态

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323419/pca9555-part-life-cycle-status-of-pca9555dw

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9555

您好!

我可以知道此器件 PCA9555DW 的器件生命周期状态吗?  

有任何直接建议吗?

此致

卡皮尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该试管封装选项已于去年停产。 PCA9555DWR 是封装在卷带上的完全相同的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kapil,

    我想你在谈论的是包装选项克莱门斯的回答这个问题。  

    如果您的问题未定向到 PCA9555DW 和 PCA9555DWR 之间的差异、那么我可以说 PCA9555DWR 仍处于活动状态、没有可停止此器件生产的业务案例。 由于客户在使用此器件、该器件在未来几年内的使用寿命似乎是安全的。

    如果您担心如何使用旧器件、请考虑 TCA9555、这是 PCA9555器件的引脚对引脚兼容升级版。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9555在 SOIC 封装中不可用。

    如果您要更换电路板、请考虑切换到(T) SSOP 或 VQFN 封装、以便获得更多选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    不是、不是封装、而是器件。 我正在  设计中使用此器件(PCA9555DW)。 因此、请澄清一下该器件是处于生产中还是已停产?

    如果此器件已过时、请告诉我此器件  PCA9555DW 的直接替代产品。 我需要不断地修改 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kapil:

    PCA9555DW 正在生产中、它处于激活状态。  

    器件不是过时的、但它是旧的器件。 请考虑将切换到 TCA9555改为不同的封装类型。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的澄清。 采购该器件、我可以从何处订购?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kapil:

    可以直接从 TI.com 或一些其他第三方来源(如 Mouser 或 DigiKey)获取。  

    https://www.ti.com/product/PCA9555

    此致、

    泰勒