This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 端口是否支持1000 BASE-KR?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323775/dp83869hm-is-1000-base-kr-supported-by-the-sgmii-port

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869、DP83869EVM

我想将10GBASE-KR MAC 连接到 DP83869HM SGMII 接口、以将其转换为1000 Base-T 铜缆物理层。

DP83869HM 是否支持10GBASE-KR、还是需要添加一些其他 IC?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们没有有关具有 DP83869的 SGMII 接口的10G Base-KR 功能的信息。 我们的 SGMII 接口为 LVDS 信令。 我们有一个 EVM、可以在其中尝试信令;DP83869EVM。

    此致、

    格罗姆