This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:关于未使用的引脚

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324157/max232-about-unused-pins

器件型号:MAX232
主题中讨论的其他器件:MAX3221MAX3221E

可以将未使用的 TIN 引脚保持断开状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能;这些逻辑输入不得悬空、因此您需要将它们连接到 VCC 或 GND。

    考虑使用 MAX3221 (E)等单通道收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    Clemens 是正确的- TIN 不能保持悬空状态;它必须连接到 GND 或 VCC。  

    如果可能、使用单通道器件可能更适合您的应用、例如 MAX3221或 MAX3221E (如 Clemens 所示)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

     如果您将 TIN 悬空、会出现什么情况?

    此外、它是否会影响 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    请查看发布的 Clemens 链接-因为其中包含一些很好的信息。  

    这些风险基本上可以归纳为3个要点:

    1.击穿电流过大-当输入悬空时,该引脚和接地之间的"电压"会在 VCC 和接地之间产生一条低阻抗路径,导致击穿电流过大。  

    2.引脚的输出未定义,可能会振荡,从而在未使用的输出上产生散热器,这可能对主动通信线产生负面影响。

    3.根据电路板的布局、击穿电流会激发寄生电感和电容产生共振、具体取决于电路板布局。 这意味着器件上的 VCC 可能会发生振荡-这可能会影响连接到 VCC 电源轨的其他器件、并导致 VCC 上出现振荡、从而出现在面向控制台/总线的数据线上。

    本质上、存在很多风险-如果您无法保证未使用的 TIN 将具有定义的电平、则您不能使用2T2R 器件并应使用1T1R、这不会造成问题-因为将 TIN 悬空  特别不推荐 。  

    此致!

    帕克·道德森