This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:TCAN3414和 PTCAN3414之间的差异

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324656/tcan3414-difference-between-tcan3414-and-ptcan3414

器件型号:TCAN3414

TCAN3414和 PTCAN3414之间的区别是什么? 网站上只有一个数据表、没有说明、所有两个器件都可用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前缀"P"表示它是预生产器件、不能保证符合数据表规格。 它的唯一用途是让您在实际设备尚未发布时可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    Mauro、您好!

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    埃里克·肖特