This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323445/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

除了数据速率外、TCAN1043ADMTRQ1和 TCAN1043GDMTRQ1之间的主要设计差异是什么? 它是比 GQ1更好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anamika、您好、

    TCAN1043A 采用我们最新的制造工艺制造、具有数据速率能力、低至1.8V 的 Vio 级支持以及更好的成本结构和可用性等优势、因此我们强烈推荐这款器件用于较新的设计。 较旧的 TCAN1043 (非 A)提供具有±70V 总线故障额定值的"H"型号。 对于需要此规范的应用、我们将继续支持此器件、但我们不建议将其用于不需要这种高总线容错特性的新应用。  

    如果您还有任何问题、敬请告知。

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道你的功能差异,就像工作模式一样,故障标志相同吗? 我注意到的一个区别是 TCAN1044A 具有从待机模式进入睡眠状态的 SWE 计时器。 是否存在其他相关功能差异? 在现有的设计中 ,我们有 TCAN1044GDMTRQ1 ,所以 TCAN1044ADMTRQ1在功能上是否适合作为替代? 抱歉,我对 这些主题有点陌生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我想在上面也要求 TCAN1043。 (输入错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,在 TCAN1043A ,当 Vsup< UVsup 时,它会触发一个冷启动条件与 OWRON、WAKERQ 和 WAKERS 标志。 在 TCAN1043G 中,当 Vsup<UVsup 时,它是否也会触发冷启动,因为在两个驱动器中,接收器都关闭, RxD 和 inh 都是高阻态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anamika、您好、

    我有一个简短的演示、介绍了 TCAN1043和 TCAN1043A 之间的所有这些小功能差异。 我可以将此邮件发送到您已链接到 E2E 个人资料的电子邮件地址吗? 不是、请使用 E2E 个人资料中链接的地址向我发送电子邮件、您可以通过点击"我的姓名"来访问该地址。  

    我还想告诉您、我们目前正在开发一个 TCAN1043N 器件、它可以直接替代 TCAN1043、在功能上没有任何差异-因此没有 SWE 计时器等。 如果您考虑从 TCAN1043切换、那么这可能是首选的解决方案、具体取决于项目的时间轴。

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric ,您好,请将演示文稿发送到链接到 E2E 个人资料的电子邮件中。 非常感谢您提出的建议,我会研究一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anamika、您好、

    我已经通过电子邮件将文档发送给您。 如果您有任何其他问题、请在本主题中告诉我。  

    此致、
    埃里克·肖特