This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:hd3ss6126 -最大布线长度

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324471/hd3ss6126-hd3ss6126---max-trace-length

器件型号:HD3SS6126
大家好、我想知道从 USB 连接器到 PCB 上多路复用器 hd3ss6126的输入之间是否有最大布线长度要求? 我们以10G 速度等级运行。 为了进一步澄清、我将 讨论下面以粉色标记的布线长度。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    您所指的迹线没有设定长度要求、因为这取决于您的 PCB 迹线损耗。 当布线损耗过大时、 信号衰减到 USB 主机无法读取通过的数据的位置。

    通常、最大长度将是 USB 主机可以补偿的最长布线损耗。 大多数 USB 主机具有一定的 dB 均衡、它们可以在 USB 信号上恢复。 如果布线的损耗比主机可补偿的损耗更高、请考虑使用低损耗材料或转接驱动器来帮助保持信号。

    如果知道迹线 材料和迹线宽度、就可以以 dB/英寸为单位计算迹线损耗。 如果您愿意、我可以给出这个数字的估计值。

    此致!

    谢恩