This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:未检测 HDMI

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322718/tmds181-hdmi-not-detect

器件型号:TMDS181

您好!

我已通过 TMDS181芯片开发了可连接 Zynq UltraScale+ FPGA 的 HDMI。

它不会共享 EDID 信息。 来源是笔记本电脑。 当我们探测 DDC 信号时、在连接 HDMI 电缆时、它们始终保持高电平。

有人能帮我调试这个问题吗? 我仔细地验证了我的 scheamics 和所有他们都是理想的法国设计 ZCU106板。

Im 确实在努力使其正常工作。 需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的 TMDS181原理图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有新更新、我将继续并关闭此 e2e 主题。 您可以回复该主题、该主题将被重新打开。

    谢谢

    大卫