This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:SN65LVDT100DGK 的替代产品

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120, DS25BR100, DS25BR150, DS25BR110, SN65LVDT100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324527/sn65lvdt100-alternative-to-sn65lvdt100dgk

器件型号:SN65LVDT100
主题中讨论的其他器件:DS25BR120、 DS25BR100、 DS25BR150、 DS25BR110、

你好,员工

我将使用 LVDS 作为 LCD 面板输出进行传输、但5m 电缆不会显示图像。
然而、由于在使用1m 电缆时它是可见的、我认为 LVDS 缓冲器是必要的。

我正在考虑使用 SN65LVDT100DGK、但请推出一种性能更好且最近已发布的新器件。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定实际的问题是什么。 可以使用示波器检查接收器上的波形。

    不管怎样、像 SN65LVDT100或 DS25BR150这样的缓冲器可能会有所帮助。 但如果电缆损耗太大、具有预加重功能的发送器或具有均衡功能的接收器将改善信号;请参阅 DS25BR120/DS25BR110/DS25BR100。