This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:电流消耗数据

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324129/tser953-current-consumption-data

器件型号:TSER953

大家好、

我将 TSER953器件用于 CSI2单通道模式。

您能否告诉我仅使用单通道时的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 由于存在大量的潜在配置、因此很难测量器件所有配置的功率和电流消耗、这就是数据表中仅包含某些条件的原因。 数据表中列出的值是器件的最大值或最坏情况下的值。  将 CSI 通道减少为仅单通道将会降低电流消耗、但与数据表中列出的4通道模式相比、前者的电流消耗会减少、差异不会很大。 另请注意、电流消耗受系统的极大影响、因此在不直接测量的情况下无法确定精确值。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的确认!

    我还有一个与同轴电缆供电相关的疑问。 我需要知道是否需要更改电路才能通过 POC 网络传输500mA 电流

    如果我通过500mA 增大电流、问题与信号完整性以及任何其他问题会有什么关系?

     在本例中、同轴电缆供电为12V @ 500mA、我需要400mA 电流并在 VPOC 上为12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    POC 网络的电流限制主要取决于各个元件的额定值。 如果使用大于额定电流的电流、某些元件可能无法按预期运行、并可能会损坏。 建议仅使用其工作电流限制范围内的 POC 网络。 该 POC 网络不支持500mA 电流。 本 应用手册 包括一些具有更高电流额定值的额外 POC 网络、更适合您的应用、以及选择 POC 网络时的其他注意事项。