This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002 SCH 回顾

Guru**** 2927870 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318931/tusb1002-tusb1002-sch-review

器件型号:TUSB1002

团队成员

您能帮我复查 TUSB1002 SCH 吗?

e2e.ti.com/.../dt25_5F00_sff_5F00_x0_5F00_20240124_5F00_yenren_5F00_TUSB1002.pdf

您还能提供增益建议值吗?  所有通道均为 FF

A 到 B 为4284

C 至 D FR4长度1118

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1002A_5F00_Review.pdf

    您好、Brian、

    我已将我对1002A 的评论作为 PDF 附上。 我无法看到从1002A 到连接器的连接、因此我无法判断这一端是否有问题。 您能显示 到 USB 连接器的路由吗?

    对于 EQ 增益建议、您能否澄清转接驱动器的位置和 前置/后置通道长度:

    A 到 B 为4284

    C 至 D FR4长度1118

    [/报价]

    A 到 B 是 USB 主机和1002A 之间的距离吗? 您是否能够以英寸为单位提供布线长度?

    C 到 D 是1002A 和连接器之间的布线长度吗?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    A 到 B 是 USB 主机和1002A 之间的距离吗? 您是否能够以英寸为单位提供布线长度?

    是,4.284英寸

     

    C 到 D 是1002A 和连接器之间的布线长度吗?

    1.118英寸

    有关连接器件的信息、请参阅随附的文件  

    e2e.ti.com/.../6327.dt25_5F00_sff_5F00_x0_5F00_20240124_5F00_yenren_5F00_TUSB1002.pdf

    BTW、这部分我应该在这里连接两个电容器吗?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    Unknown 说:
    BTW,这部分我应该在这里连接两个大写吗?

    否、 每条数据线上只应使用一个电容器。 在我最初的评论中,我相信 RX2P 和 RX2N 去了连接器,但现在我看到他们是在主机。  如果它们是1002A 与主机之间的唯一电容器(请参阅下图)、则可以将这些保留为100nF 电容器。

    查看原理图、您需要将 UC66和 UC67更改为330nF。

    我绘制了一个图表、说明了交流耦合电容器相对于主机和连接器侧的应是什么样子。

    我看到您在超高速线路(AZ1023-04F)上使用的 ESD 二极管具有大约11V 的钳位电压

    我建议使用钳位电压约为3V 的二极管。 我们建议使用的一个典型二极管是 PUSB3FR4。  您可以看到以下特征。

    是否能够在5GHz 频率下正常工作? 这将是10Gbps。

    我 估算 5GHz 时从 A 到 B 的损耗为 3.39dB。 (4.284in * 0.792 dB/in)考虑到这一点、 您可以使用 EQ 设置1作为起点。

    通过估算5GHz 时从 C 到 D 的损耗、 0.885dB 。 (1.118in * 0.792 dB/in) 使用此数字、在电缆上出现一些损耗的情况下、您也可以尝试将 EQ 设置1从此处开始。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    请参阅随附的文件  

    e2e.ti.com/.../dt25_5F00_sff_5F00_x0_5F00_20240124_5F00_yenren_5F00_Cypress-ACG1F-20240206.pdf

    其中应用频率为 10 GHz

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在您发送的原理图中没有看到1002A 实施。 我看到了两个 Type-C 连接器和 PD 控制器、之前在一个 Type-A 连接器上连接了1002A。 设计是否发生了更改?

    如果您要构建 Type-C 端口、则需要在 TX 和 RX 对上具有 MUX。

    请注意:我 看到 CC1/2线路 交换到 PD 控制器中。 如果不打算这样做、那么我建议修复这些信号。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    此处是修改后的 SCH 版本。

    e2e.ti.com/.../dt25_5F00_sff_5F00_x0_5F00_20240124_5F00_yenren_5F00_TUSB1002-20240207.pdf

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如前所述、您需要将 RX 线路上的交流电容器更改为1002A 和连接器之间的330nF。

    否则、原理图看起来正常。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    非常感谢您的评论:)

    我想知道为什么电容器应该是330nF、而不是其他值。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    希望您做得好。 这些电容器需要是330nF、因为 USB 规范允许 USB 信号线上的总电容为75nF - 265nF。

    当您考虑发送器侧 可能有一个大约100nF 的电容器时、您需要在接收器侧添加一个更高容值的电容器、否则总电容将降至75nF 以下。 这是因为串联的电容器降低了线路上的总电容。

    此致!

    谢恩