This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:在 M.2 SATA 应用中使用 TUSB9261

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320179/tusb9261-using-tusb9261-in-m-2-sata-application

器件型号:TUSB9261

您好、我是本主题的新手...我有没有 SATA 接口但具有多个 USB3.0的模块上系统板。 我希望这款芯片能用对吗? 我想将带有 SATA 接口的 M.2 Key-B+M SSD 驱动器连接到我的 SOM、作为 Pendrive 等典型存储设备、但空间很大。 我在禁用 U1/U2的情况下下载了刻录机应用程序和固件、但我需要在 Limux Mint 版本中使用它。 在另一个主题中、我看到必须向您询问 TI 的 Linux 版本。 我是对吗? 最后一个问题...您认为在这种存储设备中使用 USB_VBUS 引脚的最佳选择是什么? 使用电阻分压器将其短接到3V3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    请接受我朋友的请求,我会得到我们的刻录机的 Linux 版本给你.

    [报价 userid="592972" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320179/tusb9261-using-tusb9261-in-m-2-sata-application "]您认为在这种存储设备中使用 USB_VBUS 引脚的最佳选项是什么? 使用电阻分压器将其短接到3V3?

    USB_VBUS 应仅从 USB 连接器连接到 VBUS。 应该没有必要对其进行分频。

    请记住、我们目前对 TUSB9261软件的支持能力有限。 我们目前为客户提供固件和软件、使其适应其需求、并为他们提供一个起点。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    抱歉、是对昨天的输入的更正。

    您必须使用上面指定的分频器将 USB_VBUS 分频到最大1.2V。

    再次对造成的混淆表示抱歉。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我要使用电源电压为+3V3的 M.2 SATA 驱动器、并且无法拔下设备、就不会有任何问题? 那么、我唯一必须做的是计算从 Vsupply 到1V2的分频器、对吧? 在某些情况下、我看到 IC 需要插入以触发连接。 从技术上讲、带有 USB 的主 CPU 将永久连接到电桥和 SSD 驱动器。 我只需要基本应用程序。 稍后我可以在这里发送一个示例电路、我认为有必要这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sheet.pdf

    因此、我们有 M.2连接器用于 SSD SATA 驱动器和带 SPI 闪存的 TUSB9261。 这是最简化的应用吗? SATA_GRST#可由 CPU 驱动、也可直接上拉? USB 连接到主 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    对于 USB_VBUS、此引脚通常直接连接到上行 USB 连接的 VBUS、用于确定是否有 USB 连接。 对于 VBUS 的电压、该值通常为5V、但可以是4V 和10V 之间的任何值。

    USB_VBUS 的3.3V 来自哪里? 为了适应3.3V 电压、分压器的值是否与引脚说明中的建议值不同?

    对于示例应用、我建议查看 TUSB9261DEMO EVM。 这将让您很好地了解具有 USB3.0和 SATA 的 TUSB9261的典型应用: https://www.ti.com/tool/TUSB9261DEMO。 如果需要、我可以联系并提供此电路板的设计。

    此外、我还将与 Linux 闪刻机展开讨论。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 SSD 驱动器将插入 M.2插槽、因此不会有任何5V 电压。 也许为了我们系统中的某个器件、我可以制作一些5V 电源轨。 在这种情况下、SSD 必须始终连接到 USB。 那么、如果我将 USB_VBUS 调节到特定电压(例如5V)并将其永久连接到该电压(因为在系统上电时无法插入或移除该磁盘)、它将正常工作吗? I 根据 https://www.ti.com/lit/ug/sllu139a/sllu139a.pdf?计算出的电阻器值 ts = 1707482218530&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB9261。 在第18页上有一个原理图、其中 VBUS 引脚连接到 USB 端口、所以5V 被91k 和10k 电阻器划分到0V5周围的值。 我想让电源开关对 M.2短接3V3电源轨、我希望当 SSD 电源实现3V3时、它可以在 USB_VBUS 引脚上生成相同的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    您能否通过此产品为您的目标应用发送一个方框图? 通常、5V 电压来自上行 USB 连接、而不是 SSD 连接。 您只希望器件始终相信已连接至上游 USB 主机、无论是否连接? 我认为此应用可能存在风险、因为会通过 VBUS 检测来发出信号、表明器件应该以超高速方式尝试连接到 USB。

    理想情况下、USB_VBUS 分压器使用4-10V。

    请在这些问题上告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉,我不得不做其他事情。 我回来了。  您可以看到、我只有3V3、可能还有一些其他电压用于特定的 IC、例如、SMARC 2.0的某些 GPIO 为1V8、TUSB9261为1V1。 在该模块中、我有一些 USB 模块、但需要使用。没有 VBUS_DET、只有其他引脚是 EN_OC#。 此为双向引脚、类似于此处(具有过流故障的电源开关)。 因此、我认为最好的选择是将分频器+3V3_SSD 连接到 TUSB9261中的 USB_VBUS。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    如果没有5V 电压来自 VBUS、那么我认为您应该能够使用示例中给出的分压器作为替代方案、通过3.3V 电压轨实现相同的结果。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan!