This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204不稳定性

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312605/tmds1204-tmds1204-instability

器件型号:TMDS1204

您好!

我们在 HDMI 连接器和 FPGA 之间使用 tmds1204。

我们已确定以下最佳参数、用于获取高达40Gbps 的源

i2cset -y 14 0x5c 0x11 0x00
i2cset -y 14 0x5c 0x0a 0x40
i2cset -y 14 0x5c 0x0B 0x23
i2cset -y 14 0x5c 0x0c 0x00
i2cset -y 14 0x5c 0x0d 0x42
i2cset -y 14 0x5c 0x0E 0x97
i2cset -y 14 0x5c 0x12 3
i2cset -y 14 0x5c 0x13 14
i2cset -y 14 0x5c 0x14 3
i2cset -y 14 0x5c 0x15 14
i2cset -y 14 0x5c 0x16 3
i2cset -y 14 0x5c 0x17 14
i2cset -y 14 0x5c 0x18 3
i2cset -y 14 0x5c 0x19 14
i2cset -y 14 0x5c 0x31 0x34
i2cset -y 14 0x5c 0x09 0x00
i2cset -y 14 0x5c 0x11 0x5f


遗憾的是、尽管 FPGA 器件(使用 Intel 测得)和 PCB 制造和布线中的所有参数都进行了调整、但 FPGA 内部的视频信号会抖动很大(QSFP+在同一 PCB 上正常工作、每通道@10G)、 我们认为这可能是 TMDS1204侧的参数设置问题。
根据上面的 TMDS 设置、您认为我们漏掉了什么吗? 或者配置是否不正确?
为什么我们必须重新配置 tmds12、

此致、

哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈立德

    您能否分享您的原理图和布局?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将支持移至内部 e2e 消息。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在回到您的身边之前了解英特尔方面的情况、因为中国新年、我们确实没有取得太大的进展、但从下周开始、事情应该会变得更好。
    感谢您未关闭此任务。

    此致、

    哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈立德

    感谢您的更新。 如果您能给我们发送一个系统、我们还可以在实验练习中支持您的调试。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 David!
    在向您发送我们的系统之前、我们会再次检查 Inel 侧。


    此致、
    哈立德