This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1588 SFD 脉宽澄清

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324401/dp83869hm-1588-sfd-pulse-width-clarification

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM6442DP83869

大家好!

我在  一周前问这个问题,但现在才意识到我不理解被接受的答案。

我们希望 将 DP86839的 GPIO_0和 GPIO_1引脚用于 TX 和 RX SFD 的1588硬件时间戳。 为此、我们将使用0x1E0[3:0]= 0x6 =接收 SFD 来配置 GPIO_0、使用0x1E0[7:4]= 0x5 =发送 SFD 来配置 GPIO_1。 我们的时间戳器件(AM6442 CPTS) 需要最小98ns 的脉冲宽度。

问题1: GPIO_0和 GPIO_1上的 SFD 脉冲是否可以延长以确保其宽度大于98ns?

问题2. 在之前链接的答案中、我被告知使用0x1E0[7:4]以8ns 的增量调整 SFD 脉冲时序。 但数据表显示0x1E0[7:4]适用于 GPIO_1_CTRL。 这是不是错了? GPIO_0和_1上是否有另一个寄存器来调整 TX/RX SFD 的脉冲时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    请查看以下评论:

    Q1:GPIO_0和 GPIO_1上的 SFD 脉冲应在 us 范围内、其应大于98ns

    问题2:感谢您指出这一点。 是的、我们这边有一个错误。

    8ns 主要是基线延迟的 SFD 变化。 详情请参阅第9.3.2.1节:

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我没有意识到 SFD 保持高电平的时间 这么长、这应该对我们的应用没有问题。

    在第24页、DP83869的数据表显示:

    The exact timing of the pulse can be adjusted through register. Each increment of phase value is an 8-ns step

    您能解释一下这意味着什么吗? SFD 可以进行什么时序调整、应该使用什么寄存器进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您指出。 我们的数据表似乎不太清楚。 希望以下回答可以帮助您消除 困惑。

    我们正在调整基线延迟、以帮助根据客户的系统更改 SFD。 基线延迟具有8ns 的相位值增量。

    --

    此致、

    林希尔曼