This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:HDMI 信号眼图监视器

Guru**** 2756755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS100DF410, DS110DF410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322396/ds100df410-hdmi-signal-eye-monitor

器件型号:DS100DF410
主题中讨论的其他器件: DS110DF410、DS125DF410 USB2ANY

您好!

是否有可能通过 USBANY 与 SigCon 软件连接 DS100DF410来创建4K HDMI-信号眼图监视器?

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    DS100DF410是一款专为10G 以太网而设计的重定时器、仅支持10.3125Gbps 和1.25Gbps 的数据速率与 NRZ 信号。 我不太熟悉 HDMI、这里使用的数据速率和信号是多少?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lucas:
    我以为到了10G。 HDMI 数据速率为5.4Gbps
    此致!
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    DS100DF410锁定至10.3125Gbps 和1.25Gbps。 我们确实有 DS110DF410支持8.5-11.3Gbps +除以2/4/8的子速率、还有 DS125DF410支持9.8-12.5Gbps +除以2/4/8的子速率。 这两个器件都支持5.4Gbps。 请允许我与我的同事联系、他是 HDMI 专家、并就我们的以太网重定时器对 HDMI 信号的支持问题回复您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    TI 提供了可用于监控眼图张开的 HDMI 重定时器。 我建议您考虑使用 TMDS181xSNx5DP159 、因为这些器件更适合传输 HDMI 信号。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Lucas,

    Die Auflösung der Augenüberwachung à ist bei TMDS1881 nicht so gut. Deshalb die Infrage mit DS1XXDF410 Eye Monitoring、ob es mit HDMI-Signal funcionieren würde μ s?

    雷格斯

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我参阅、DS110DF410或 DS125DF410可用于根据以下注意事项监控 HDMI 信号的眼睛张开度。

    • HDMI TMDS 信号是直流耦合的、但 DS1xxDF410输入需要交流耦合。 因此、信号需要通过以下方式连接到 DS1xxDF410。 由于这会形成双端接网络、因此会影响信号完整性。

    • DS1xxDF410中的眼图张开度监视器位于 CTLE 和 DFE 之后、CDR 之后。 DFE 可被禁用。 CTLE 在6.25GHz 下的最小升压设置为3dB、该设置将在信号到达眼图监视器之前应用于该信号。

    考虑到这些注意事项、您是否仍有兴趣使用 DS110DF410或 DS125DF410监控眼图张开度? 如果是、那么我可以分享 有关如何配置重定时器的其他说明。 您是否计划使用 SigCon Architect GUI、还是直接读取/写入 SMBus 寄存器?

    为了确认这一点、您只需要使用 DS1xxDF410监控眼图张开度、对吗? 我认为 DS1xxDF410不适合在 HDMI 应用中实施。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    使用 SigCon Architect GUI、通过 DS110或 DS125 IC 上的用于 HDMI 信号的眼图监视器、听上去不错。 请提供配置说明。

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请注意、要使用 SigCon Architect GUI、需要将 USB2ANY 器件连接到重定时器 SMBus 和外部 PC 之间。 我建议查看 DS1xxDF410EVM 用户指南、了解有关 SigCon Architect 安装和配置的一般说明。

    e2e.ti.com/.../snlu126c_5F00_ds1xxdf410evm_5F00_users_5F00_guide.pdf

    重定时器上电、将信号传输到 RX 引脚并通过 SigCon Architect 连接到器件后、导航到 High Level 页面上的 CDR 选项卡。 确保选择了正确的通道。 选择 Manual Mode 并配置 Custom Data Rate 选项、如5.4Gbps (10.8分频2)所示。 单击 Reset CDR (重置 CDR)。

    在 Device Status 选项卡上检查相应通道是否已获得 CDR 锁定(显示为绿色指示)。

    在 Rx EQ/DFE 选项卡上、选择调整模式0和 CTLE 升压0。 这会将 CTLE 设为最小升压设置。 再次单击 Reset CDR (重置 CDR)并确认通道再次获得 CDR 锁定。

    在眼图监视器页面上、选择正确的 EOM 电压范围、然后点击单次捕捉或连续捕捉来查看眼图。 请注意、如果 CDR 未锁定、EOM 将无法显示有意义的结果。

    如果您有任何问题或疑问、请告诉我、我可以帮助您提供支持。

    此致!

    卢卡斯