This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:请查看原理图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324635/pca9306-please-review-the-schematic

器件型号:PCA9306

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 PCA9306绘制了自己的原理图。 您能否查看该原理图?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    R36和 R37上拉电阻的大小可能需要更强、以支持所需的 I2C 系统数据速率。 要找到正确的值、将取决于输出端所需/给出的上升时间、如本应用手册中所示: I2C 总线上拉电阻器计算。 然后是滤波器电容器。 (C56)的尺寸也可以更大(推荐值~0.1uF)、以实现稳定的电源。  

    除此之外、原理图看起来不错。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电时、C56必须通过 R38充电。 使用0.1 µF 时、得到的20ms 时间常数可能太长。