This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:技术支持

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324515/dp83867is-technical-support

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好、TI 团队、

是否有可用于 DP83867ISRGZ ETH PHY 的任何支持2个端口的替代器件?

我们正在寻找一种 ETH PHY、它具有硬件搭接功能、支持 SGMII 到1000 Base、全双工、因为我们的设计中没有 MDIO/MDC 引脚。

谢谢、此致

桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    我不确定我是否完全理解您的要求。 您是否在寻找没有寄存器访问权限的 PHY 的 SGMII 转1000BaseT 接口。

    如果是、下面的 PHY 应该能够这样做:

    • DP83867IS
    • DP83869

    --

    此致、

    林希尔曼