This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:经久耐用、支持

Guru**** 1673970 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324661/ths8200-ep-longevity-and-support

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:THS8200

因为我们计划在我们的设计中使用该部件。 实际上、它们是 TI 提供的两个器件。 1)。 THS8200和2)。 EP。

对于第一部分 THS8200、在 TI 支持方面提到:  

TI 不提供设计支持

TI 不会持续为该产品提供新项目的设计支持、例如新内容或软件更新。 您可以在产品文件夹中找到相关的配套资料、软件和工具(如果可用)。 您还可以在 TI E2ETM  支持论坛中搜索存档信息。

第二部分 EP 不像提及的那样提供支持。

因此我们关注的是、TI 是否会 一直为 EP 提供至少10到15年的支持。

此致、

三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我只能说、我们没有停产此器件的近期计划。 寿命长达10到15年、 很难保证时间跨度 、因为时间跨度是总需求和可用容量的函数。 就设计支持而言、它将与  THS8200相同。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的回复、我还有几个问题、那就是 TI 不会为 EP 提供支持

    1>  是否存在任何问题/错误、为何 TI 停止支持。

    2>  此部件是否已达到产品的成熟度水平?  

    3>   如果我们使用此产品、会产生什么样的风险?  

    4>   如果不支持、这意味着什么?

    请您分享这些问题的信息。

    此致、

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 该器件采用传统技术180nm、TI 将继续支持这些产品。   任何问题/错误都将在已发布的勘误表中捕获。  除此之外、器件符合 DS 规格。
    2. 从产品生命周期的角度来看、该器件被认为是成熟的。  
    3. 这种情况过于宽泛,无法有效地加以回答。
    4. 无支持意味着 TI 通过 E2E 论坛提供支持的能力非常有限、客户需要自行在系统级别实现该器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的答复、我们非常感谢。

    现在、我们计划在我们的新产品中使用此器件来支持模拟视频。 所有与实施该器件相关的信息是否都可用、如果我们对  与硬件设计或软件编程相关的实施该器件有任何疑问、TI 是否会提供必要的指导?

    此致、

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     虽然我想为您提供您正在寻找的答案、但正如我之前所述、e2e 将不会为该器件提供任何设计支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。