This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM RS 至422支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, THVD1512, SN65LBC179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325364/sk-tda4vm-rs-422-support

主题中讨论的其他器件:TDA4VMTHVD1512SN65LBC179

大家好、TI 支持团队。

下面是  TDA4VM88TGBALFRQ1的查询、我使用我的项目 Hyundai 机器人来设计它。

我们的客户仅需要将 RS 至422用于 UART 1端口。

我想知道 TDA4VM UART1是否可以通过使用 如下方框图连接的 TI 收发器[ SN65LBC179QDR ]来支持 RS 至422。

如果没有、 那么很乐意 推荐收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何全双工收发器。 要降低 EMI、请使用具有尽可能低的最大信令速率的收发器。

    那么 SN65LBC179就可以工作。 THVD1512会更便宜、更可靠、并且功耗更低。