This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:我可以将3.3V GPIO 用作输入控制引脚吗?

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325070/ts3usb221a-q1-could-i-use-3-3v-gpio-as-input-cotrol-pin

器件型号:TS3USB221A-Q1

尊敬的 TI  

如果电源电压(VCC)为3.3V,是否可以将3.3V GPIO 用作控制引脚'S'?

在数据表中、Vctrl 引脚= VCC 或 GND

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC = 3.3V 时、3.3V 是有效逻辑电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯

    当 Vcc=3.3V 时、1.8V 也有效吗? (0.46 x VCC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勉强算是吧。 检查电源在最坏情况下的容差。