This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810EVM:PC 环境建议

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810EVM, DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325006/ds560df810evm-pc-environment-recommendation

器件型号:DS560DF810EVM
主题中讨论的其他器件: DS560DF810

您好、团队成员:

DS560DF810EVM 及其 GUI 是否对 OS 等 PC 环境有任何要求?

如果存在 EVM 和 GUI 的建议环境、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我们已使用 Windows 10测试了 DS560DF810 GUI、如果可能、我建议使用 Windows 10环境。

    您能否分享有关客户及其应用程序的更多详细信息?  请随时通过 e2e 私人消息发送这些消息。

    谢谢。

    德鲁