This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:SN75HVD11DG4和 SN65HVD11DR 之间的差异

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325035/sn65hvd11-difference-between-sn75hvd11dg4-and-sn65hvd11dr

器件型号:SN65HVD11

您好!

我们要求客户将 SN75HVD11DG4更改为 SN65HVD11DR、因为它是 PDN。

我的理解是差异仅在于温度范围、但客户要求确认以下差异:
1)晶圆是一样的吗?
2)生产工厂是否相同?
3) 3)测试内容(温度除外)是否有任何差异?

我们之所以问您、是因为我们是一个严格要求4M 变更管理的客户。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后缀 R (=卷带)和 G4 (请参阅 [FAQ]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?) 没有实际效果。

    但是、您可能会受到 PCN 20220324002.1的影响、它改变了芯片和晶圆厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1)晶圆是一样的吗?

    我不确定我能否直接评论这一点、因为这些器件具有不同的 GPN。 一般来说、SN75命名规则与支持0°C 至70°C 的器件温度有关、而 SN65通常支持更宽的范围、例如-40C 至85°C 或高达125°C。 这些设备还共享相同的数据表...  

    Unknown 说:
    2)生产工厂是否相同?

    从我的内部搜索来看、似乎工厂和组装地点有所不同。

    Unknown 说:
    3)测试内容是否有区别(温度除外)?

    从我可以看到的情况来看、ATE 看起来是一样的。 它基于/构建于 SN65器件

    [报价用户 id="96787" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325035/sn65hvd11-difference-between-sn75hvd11dg4-and-sn65hvd11dr/5041331 #5041331"]但是、您可能会受到 PCN 20220324002.1的影响、它改变了芯片和制造厂。

    克莱门斯答对了、SN65HVD11器件的制造和组装工厂已移至发布的 PCN 中。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clements-San、Bobby-San、

    非常感谢。

    此致、

    广志