This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS50PCI402:如何选择/测量适当设置

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS50PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324470/ds50pci402-how-to-select-measure-proper-settings

器件型号:DS50PCI402

我想我理解该零件的一般工作原理、我会做一些陈述、请告诉我哪里错了、或者我应该考虑一些细微差别。

Demx[1]引脚控制 VOD 和去加重功能,这会影响通道的输出驱动。

EQx[1]:0引脚控制 EQ 设置,用于修改通道的输入信号。

1) 1)我应首先评估最佳 EQ 设置

2) 2)为了评估最佳 EQ 设置、我应查看采用默认 DEM 设置的发送器处接收通道的输出、并选择具有最佳眼图的 EQ 设置。

3) 3)使用最佳的 EQ 设置、接下来评估最佳的 DEM 设置。

4) 4)为了评估最佳 DEM 设置、我应查看目的地接收信号处的信号并选择提供最佳眼图的 DEM 设置。

5) 您认为该设备如何帮助800MB 信号驱动有时1M CAT7电缆屏蔽 RJ45到10M CAT7电缆屏蔽 RJ45 ? 该器件应放置在距离 FPGA 不到1"的位置。

6)您可以为问题#5推荐设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,WorkerBee,

    希望你很好。 我将很快回复您、提供有关该主题的反馈。

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,WorkerBee,

    我将仔细检查您的陈述、并为每一个陈述提供反馈:

    Demx[1]引脚控制 VOD 和去加重功能,这会影响通道的输出驱动。

    EQx[1]:0引脚控制 EQ 设置,用于修改通道的输入信号。

    [/报价]

    请参阅此处的 DS50PCI402的内部方框图:

    均衡模块也会影响输出信号。 均衡块的目标是提升一些在传输介质中衰减的高频分量、同时保持需要通过的任何预设的线性。  

    1) 1)我应首先评估最佳 EQ 设置

    2) 2)为了评估最佳 EQ 设置、我应查看采用默认 DEM 设置的发送器处接收通道的输出、并选择具有最佳眼图的 EQ 设置。

    3) 3)使用最佳的 EQ 设置、接下来评估最佳的 DEM 设置。

    4) 4)为了评估最佳 DEM 设置、我应查看目的地接收信号处的信号并选择提供最佳眼图的 DEM 设置。

    [/报价]

    总体而言、该方法是好的、您希望在优化 EQ 时使用最小的 DEM 和 VOD 量、因此建议使用 DEM = 0和 VOD = 0。  

    Unknown 说:
    5) 您认为此设备如何帮助800MB 信号驱动带有屏蔽 RJ45的1M CAT7电缆到带有屏蔽 RJ45的10M CAT7电缆? 此器件应放置在 FPGA 小于1"的位置。
    [/quote]

    目标数据速率是多少?

    此致、

    尼克·P·

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率=两组 3x800mb、1x400mb

    此外,我已经开始尝试 SMB 控件, 当您 置位 ENSMB 时,我是否正确,因为这会导致设置立即更改为 SMB 默认值,而忽略在 ENSMB 之前的设置?   

    在数据表中、它说"在 SMBus 模式下必须设置去加重电平" 、那么在执行该操作之前会发生什么情况?

    现在我正在远程处理一些硬件,当断言 ENSMB 时,我失去了与我的 FPGA 的连接(正在通过这个 ds50pci402 ), 在查看寄存器中的默认值后,我会猜测默认值会允许连接, 但直到我能用一个示波器看到它,我不知道到底发生了什么,我很好奇以前的状态是否暗示了一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,WorkerBee,

    要从前面回答您的问题5:  

    Unknown 说:
    5) 您认为此设备如何帮助800MB 信号驱动带有屏蔽 RJ45的1M CAT7电缆到带有屏蔽 RJ45的10M CAT7电缆? 此器件应放置在 FPGA 小于1"的位置。

    DS50PCI402具有 针对数据速率进行优化的3级均衡、增益可达27dB。 基于 CAT7电缆10m 的典型损耗(估计为~10dB)、转接驱动器将为应用提供足够的均衡。

    此外,我开始使用 SMB 控件, 当您 断言 ENSMB 时,我是否正确,因为这会导致设置立即更改为 SMB 默认值,忽略 ENSMB 之前的设置?   [/报价]

    ENSMB 生效后、速率、EQx 和 Demx 功能立即返回寄存器控制。 EQx 和 DEMx 引脚被转换为 AD0-AD3 SMBus 地址输入。 其他外部控制引脚保持有效、除非各自的寄存器被写入并且相应的覆盖位被置位、在这种情况下、它们将被忽略、直到 ENSMB 被驱动为低电平。 上电时和当 ENSMB 被驱动为低电平时、所有寄存器复位为其默认状态。 如果在 ENSMB 为高电平时将 PRSNT 置为有效、寄存器将保持其当前状态。

    在数据表中显示"在 SMBus 模式下必须设置去加重级别" 在此之前会发生什么?

    现在我正在远程处理一些硬件,当断言 ENSMB 时,我失去了与我的 FPGA 的连接(正在通过这个 ds50pci402 ), 在查看寄存器中的默认值后,我会猜测默认值会允许连接, 但是,直到我可以用范围查看它,我不知道到底发生了什么,我很好奇以前的状态是否暗示了一些东西。[/引用]

    是的、建议使用。  每个寄存器(0x11、0x18、0x1F、0x26、0x2E、 0x35、0x3C、0x43)在 SMBus 模式下需要去加重设置。

    此致!

    尼克·P·

    [/quote]