This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C554A:TL16C554A

Guru**** 2842540 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325181/tl16c554a-tl16c554a

器件型号:TL16C554A

您好!

我们使用的是 NXP SC16C554BIB64,157 EOL,我们的最大波特率要求是115200位/秒,晶体使用7.3728MHz

TL16C554A 仿佛直接替代产品。 请告诉我 TL16C554A 是否可以使用? 是否  需要更改固件?

此致、

H·阿尔文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    寄存器映射和引脚分配是相同的,但通常当客户从一个制造商切换到另一个;有时有计时问题... 因此我通常说、我们无法保证不会需要更改/修改固件。 因此、如果您 更换设备后无法立即正常工作、我建议打开该文件以修改固件。

    -鲍比