This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:是否可以使用原始协议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324917/tiol112-is-it-possible-to-use-original-protcol

器件型号:TIOL112

尊敬的规格列表:

我的客户正在考虑将 TIOL112用于原始协议、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TIOL112用作收发器、以使用原始协议在器件之间进行通信。

它不会作为 IO-Link 进行连接和通信。  

它不会调用 IO-Link

在这些情况下、是否存在任何使用限制或许可问题?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    TIOL112只是一款在低压和高压信号之间充当电平转换器的收发器、不需要任何特定的数据协议。  该器件应适用于您的自定义协议。  不存在许可问题。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的答复。

    我知道 TIOL112不需要任何特定的数据协议和许可证。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市