This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询具有过压保护功能的稳压器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324653/query-for-voltage-regulator-with-overvoltage-protection

主题中讨论的其他器件:LM5012LM5013

您好!

我们正在设计定制电路板、我们的要求如下规格
 
1. 输入电压范围:30V 到100V。
2. 输出电压:24V。
3. 过压保护:90V。
4. 输出电流: 1A 或2A。
 
您能否提供满足这些要求的电压稳压器的兼容器件型号?
 
此致、
尼泰什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    LM5013或 LM5012似乎是您的最佳选择。

    该转换器可高达100V 的最大输入。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    另外、我们还需要90V 过压保护。 您能否指导我们如何在此 IC 中集成90V 的过压保护?  或者我们需要使用外部 IC 或电路?

    其他一些缺点。 请提供器件型号建议。

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    您可以尝试使用 TVS 二极管。

    如果您有其他要求、请访问此处: https://www.ti.com/power-management/power-switches/overview.html 或针对其他器件发布新帖子。

    谢谢。

    理查德