This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:MUX 中的第3个 USB 端口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325260/ts3usb3031-3rd-usb-port-in-mux

器件型号:TS3USB3031

嗨、团队、

我有一个非常直接的问题、我刚收到一位客户的问题。

"我们有一个使用 TI TS3USB3031器件的应用。  此器件是一个 USB 类型多路复用器、基本有2个 USB 端口和一个 MHL 端口。  MHL 通常定义为 HDMI 端口。  我要问的问题是、如果 HDMI 不是目标、它可以用作多路复用器中的第三个 USB 端口吗?"

请提前告诉我您的想法和感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    是的、您应该能够将 TS3USB3031的 MHL 线路用作 USB 线路/端口。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安