This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB216I:如何使用 USB2转接驱动器创建10米无源电缆系统?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB217A, TUSB216-Q1, TUSB216I, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325293/faq-tusb216i-how-do-you-create-a-system-with-a-10-meter-passive-cable-using-a-usb2-redriver

器件型号:TUSB216I
主题中讨论的其他器件:TUSB217ATUSB216-Q1TUSB216、TUSB211A

我想创建一个可以支持 USB2同时使用10米无源电缆的系统。 我应该使用哪种转接驱动器、应如何配置它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要选择一个用于10米距离的转接驱动器、我们推荐 TUSB216、TUSB216I、TUSB216-Q1、TUSB217A 或 TUSB211A。

    要将转接驱动器放置在距离10米的位置、我们建议在系统的每一侧放置一个转接驱动器、一个在主机的连接器上、另一个在器件的连接器上、如下图所示。

    为了配置转接驱动器、我们建议先将 EQ 引脚设置为至少升压电平2、因为这样应该会为信号提供中等程度的升压、并将 RX_SEN 引脚设置为"中等"。 这些设置是个不错的起点、如有需要、可升至升压电平3、将 RX_SEN 升压至高电平、以进一步提升性能。 所需的设置可能取决于信号驱动强度和特定电缆质量等因素。 下面的眼图是上面采用 TUSB216I 和最高升压设置的设置示例。