This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:RBIAS 电压

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325147/dp83822i-rbias-voltage

器件型号:DP83822I

您好、TI 团队! 我在使用  DP83822IRHB 时遇到一些问题、它无法 正常工作。

第2.4.2节(DP83822故障排除指南)探测 RBIAS 引脚可以说明:"测量 RBIAS 电阻两端电压的直流值、并确认电压为2.7V。"

这个电压是否正确? 如果 VDDA 电压为1.8V、RBIAS 电压是否可以为2.7V?

我测得的电压等于1V、Rbias 恰好等于4.87k Ω 1%。 (VDDA - 3.3V、VDDIO - 3.3V)

我没有 EVB 来检查该电压。 您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladislav:

    很抱歉耽误你的时间。 这是一个拼写错误。 Rbias 电压应大约为1V。

    --

    此致、

    林希尔曼