This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:跳过

Guru**** 2767635 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324961/dp83867is-straping

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83867E

您好  

我们  的新设计使用 TI 器件 DP83867ISRGZ 以太网 PHY、它将支持 SGMII 和 RGMII。

现在、我们 重点关注的设计  用于支持 SGMII。

在参考 DP83867E ERGZ -S- SGMII EVM 用户指南以选择电阻器搭接选项时、发现 R6显示为2.49K、但在 BOM R6中显示为11.0K。

您能建议我应该遵循哪个方面的建议吗?

。 此致

玛雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maya:

    感谢您指出。 我认为 R6应该为2.49k Ω、以便启用 SGMII 接口。

    --

    谢谢!

    林希尔曼