This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:关于 MAU 测试

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321681/dp83867cr-regarding-to-the-mau-test

器件型号:DP83867CR

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

客户使用10BASE 执行 MAU 测试、但无法通过。 似乎无法更改连接器、是否有办法解决此问题?

附加了波形。

如果您需要任何其他信息、请告诉我、以便我与客户核实。

此致、

正和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masakazu-San:

    感谢您的提问。 对于合规性测试、此测试是否是唯一失败的测试? 这是10Base-Te、因此、客户还测试了100Base-Tx 和1000Base-T? 对于此测试、它需要 Tektronix 的 GbE-EEE 固定装置。 客户能否通过图片确认测试设置?  

    此外、客户能否发送一份10Base-Te 报告副本、并 使用随附的文档进行原理图和布局审核?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San:

    我收到了客户的图片。

    感谢您的查询。 对于合规性测试、此测试是否是唯一失败的测试? 这是10Base-Te、因此、客户还测试了100Base-Tx 和1000Base-T? 对于此测试、它需要 Tektronix 的 GbE-EEE 固定装置。 客户能否通过图片确认测试设置?  [/报价]

    已检查1000Base 和100Base。 结果是低边距或无边距、但明显的 NG 是此项目用于10Base。

    此外、附上了测试设置。

    此外,客户能否发送10Base-Te 报告副本,并 使用所附文档进行原理图和布局审核?

    我已向客户申请原理图和布局审核。 和、附上了测试报告。

    e2e.ti.com/.../10base-test-result.pdf

    此致、

    正和

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masakuzu-San:

    由此得出的总体主题是10BASE-Te 总体低于预期范围。 但是、我确实看到 VoD 的限制看起来与预期不同。 您能否再次检查"节能"的范围设置是否开启? 这会将示波器从10Base-T 限值转换为10Base-Te、该限值应该具有更低的振幅。

    此致、

    格罗姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San:

    客户  已检查设置、设置已打开。
    此处要检查的项目是主机 PC 端的设置是否正确?

    此致、

    正和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San:

    我收到 客户的其他信息。 他们确认了原理图和布局。 此外、他们说与检查列表相比、以下几点不同。  这些会影响10 Base 吗?

    文件: SLVRBN1_ DP83867_DLPS.xlsx Design_Review_Checklist

    表: 按引脚检查清单7行

    项目: GND

    此电阻器安装在0Ω 上

    电容器不是4700pF、但实现了另一个常数。

     

     

    文件: SLVRBN1_ DP83867_DLPS.xlsx Design_Review_Checklist

    工作表:布局检查清单15行

    项目: 信号路由

    有些地区没有采集30密耳。

    此致、

    正和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu-San、

    根据我们的报告、10BASE-Te 的最大电压差应为1.54-1.96V。 因此、这就是我认为该测试针对10Base-T 进行测试的原因(能效较低;因此期望的振幅更高)。 我建议客户与示波器供应商确认如何启用10Base-Te 支持。  

    在转移我们的注意力到布局检查清单之前、让我们首先关注这一点。

    此致、

    格罗姆