This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:为什么将 VDDIO 检测为2.5V

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322593/dp83822i-reason-why-vddio-was-detected-as-2-5v

器件型号:DP83822I

大家好、David

我真的很抱歉这么晚才回答相关主题。

关于您在下一主题中的建议、

>寄存器0x421显示 VDDIO 被检测为2.5V。 我们可以使用寄存器0x41F bit[11:10]强制检测到3.3V。 请尝试此操作、并在0x001F = 0x4000后发出软复位。  

客户强制 检测到3.3V、然后 故障情况似乎得到修复。

您是否有任何想法需要牢记、为什么即使 VDDIO 是3.3V、寄存器0x421也会被设置为2.5V、VDDIO 也被检测到?  

谢谢。

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以处理 David 的这一问题。 我们看到这种行为主要是由电源序列造成的。 不过、这就是我们进行寄存器配置来纠正此行为的原因。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome

    感谢您的评论、请允许我再问您一个更详细的问题。

    "由于电源序列"是什么意思?  

    客户可能违反7.6时间要求、在客户情况下的加电时间?  

    在图7-1中、DP83822I 何时以及如何设置寄存器0x421的位1:0。 加电时序?

    谢谢。

    搜索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    除 SNLS505G 第12页的脚注3之外、我无法提供更多信息。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome

    感谢您的评论。

    关于下面 SNLS505G 第12页的脚注3、

    "最好在 VDDIO 斜坡完成后斜升 AVD、以避免在任何临界情况下错误检测 VDDIO 的低电平。"

    以下情况是否也可能会错误检测到较低的 VDDIO 电平?

    (情况)
    AVD 和 ADDIO 同时斜升,在斜升完成后,Hardware RESET_N 会取消置位。

    我想知道 RESET_N 取消置位时序会影响错误检测较低 VDDIO 电平的情况。

    谢谢。

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们尚未看到这种情况发生、但我们确实具有强制 VDDIO 在情况下用作3.3V。 当复位在不同时间点取消置位时、您是否明白如何更改?

    此致、

    格罗姆