This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR400:DS25BR400参数与 FPGA 不匹配

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR400, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325531/ds25br400-ds25br400-parameters-do-not-match-with-fpga

器件型号:DS25BR400
主题中讨论的其他器件: DS25CP104A

您好、我们将根据 DS25BR400TSQ 和 FPGA 创建一个设计、但我们不完全了解接口的兼容性、尤其是:

1 )由于 DS25BR400TSQ 微电路具有信号位移电路并且将提供 LVDS 信号、是否需要在其输入端放置单独的电容器?

2) 在第一个方案中、我们要将这个微电路连接到 Artix7 FPGA、在第二个方案中连接到 Arria10。 问题是、DS25BR400中的 VODB 参数过高、即当 Artix7上的最大 Vidiff 可为0.6V 时、它可能介于1至1.4V 之间、这是否关键?

DS25BR400:

Artix7 FPGA:

Arria10 FPGA:

3) 3)如何处理 DS25BR400微电路产生的共模2.7V 高值电压? 由于 Artix7中此参数的最大值达到1.5 V、

DS25BR400:

Artix7 FPGA:

Arria10 FPGA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意以下评论:

    1)。 是的、需要在反相输入上放置一个独立的电容、在同相输入上放置另一个电容。 这将隔离共模电压。  

    2)。 是的、这很关键。  

    请考虑使用 DS25CP104A、因为它认为该器件可以同时满足两种输出幅值且具有较宽的共模电压范围、因此可能不需要在器件的输入端使用电容。 请注意此器件数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25cp104a.pdf?ts = 1708123272905

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 DS25BR400正确连接到 FPGA?  

    我理解正确、有必要在其输入上放置100nF 电容器、并以某种方式转换输出、以便不会出现高差分电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25cp104a.pdf?ts = 1708123272905 我在这里了解过、但我们计划输出交流耦合信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    您的理解是正确的。 您需要交流耦合并使用无源衰减器来降低输出电压摆幅。

    此致、Nasser