This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:一般咨询

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TUSB501, TUSB211A, TDP0604, SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324357/tusb501-general-enquiries

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB211ATDP0604、TDP158、 SN65DP159TMDS181

你(们)好!

我想知道是否有类似的 IC 这是单通道,但协议无关,能够处理以太网, HDMI, USB 2.0/3.0, LVDS 等?

尽管我想我知道这个问题的答案、TUSB501可被用于上述提到的协议中的任何一个、即使它是专门为 USB3.0而设计的、如果没有人能够给出一个可实现这一点的器件型号、 多个功率放大器?

感谢您提前

此致  

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WES

    由于所有这些接口的架构不同、例如 USB2.0是直流耦合 半 双工接口、而 USB3.0是交流耦合双工接口、因此无法使用一个信号调节器或转接驱动器覆盖所有这些接口。

    但如果您感兴趣、我们会为每个接口提供单独的信号调节器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    感谢您的回复。是的,我对上述协议信号调节的器件型号感兴趣:)。  

    此致  

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WES

    对于 USB2.0、您可以使用 TUSB211A、 https://www.ti.com/product/TUSB211A

    对于 USB3.0、您可以使用 TUSB501、 https://www.ti.com/product/TUSB501

    对于 HDMI2.0、您可以使用

    以太网和 LVDS 的数据速率要求是什么?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、以太网的数据速率将高达10Gb/s、全速(1000 Base-T)、目前还没有指定 LVDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有可以满足此特定要求的以太网信号调节器。  

    谢谢

    大卫