This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:眼图问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326681/tmuxhs221-eye-diagram-issue

器件型号:TMUXHS221
主题中讨论的其他器件: TUSB211A

大家好、

这是我们的客户遇到的问题、您能提供一些故障排除建议吗?

使用 TMUXHS221芯片作为 USB2.0开关时、发现该信号在通过 TMUXHS221后、眼图中间明显崩溃、导致眼图 覆盖眼图模式  ,想问,在这里崩溃的原因是什么,有什么措施来改善它?

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    当前问题似乎与多路复用器回波损耗有关、遗憾的是、这一问题无法真正得到改变。

    从眼图可以看出、我最好的建议是采用 TUSB21X 转接驱动器、例如 TUSB211A、并将其设置为最低的升压设置、以更好地控制信号的交流时序、或查看信号的布线、 并查看可以缩短曲线的位置、以减少迹线中的损耗量。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安