This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306的问题

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326809/pca9306-questions-of-pca9306

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

您能告诉我 VIL 是什么意思吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    VIL =低电平输入电压。  

    在这种情况下、为了测试开关特性、将施加0V 的低电平输入电压。 在 I2C 中、这个 VIL 可介于0V 至 VCC 的30%之间。 从技术角度而言、当 EN = 3.3V 时、0.99V 的 VIL 也是可接受的。  

    此致、

    泰勒