This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:需要帮助才能在 SIGCON 工具中查找 TI 重定时器器件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324186/ds250df230-need-to-help-to-find-ti-retimer-device-in-sigcon-tool

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好、Lucas:

我已经从 TI 网站下载并安装了 SIGCON 工具 snlc066b -  请确认这是否是此工具的最新版本?

当我打开已安装的工具时、看到以下窗口、在其中我找不到显示我们使用的器件的选项-  DS250DF230。 您能帮助我们进行跟踪吗? 我们应该在哪里找到用于选择器件的选项? 我刚才已在"动画模式"下打开该工具、因为我们尚未收到该板。

我们是否好像仅在电路板连接时才可以在 GUI 中看到器件?

此外、您能否 共享  DS250DF230重定时器和 USB2ANY 接口软件的最新更新程序文件?

此致

V·维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    感谢您提出有关 DS250DF230的问题。  DS250DF230 SigCon GUI 实际上针对的是我们的 SigCon Architect 2版本。  因此、我建议下载并安装"SigCon Architect with RTEv2.0.0.8"。  我在下面链接了它。

    https://www.ti.com/tool/download/SIGCONARCHITECT-WRTE

    我还授予您对 DS250DF230设计资源的访问权限。  其中包括用于 DS250DF230的器件配置文件。  请在安装配置文件时关闭 SigCon Architect。  安装后、您应该会看到一个新的设备配置文件。  您可以将此配置文件用于 DS250DF230。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的答复。

    您是否还可以共享安装在 PC 中的 USB2ANY 接口适配器的驱动程序文件、同时将 PC 中的 USB 端口连接到板中的 DS250DF230器件?

    此致

    V·维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    我不必为 USB2ANY 安装特定的驱动程序。  我认为、安装 SigCon Architect 时通常会安装必需的软件包。

    USB2ANY 器件是否未被识别?  有时、如果器件以某种方式复位或未正确刷写、则需要重新刷新该器件。  这可以通过 USB2ANY Explorer 工具完成。  通常会弹出一个窗口、询问您是否要刷写器件。

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/gui-for-evaluation-module-evm/MD-lfI2ok7IRn/01.00.00.00/slvc622.zip

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    谢谢。 会进行检查、如果有任何进一步的问题、我们会联系您。

    此致

    V·维韦克