This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:用于25G 接口的重定时器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410, DS280BR820, DS250DF410, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324934/ds250df410-retimer-for-25g-interface

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:DS560MB410DS280BR820DS250DF230

您好!

我目前正在从事一个需要在 FPGA 和 SFP28模块之间具有25G 接口的项目。 布线长度约为7.5英寸、仿真插入损耗约为 10dB (使用 FR408HR 材料)。

这里适合使用哪种器件? 转接驱动器足够大、还是需要重定时器? (我只想使用相同的 FR408HR 材料以降低成本)

我能否将重定时器放置在靠近 SFP 模块的位置、使 SFP 侧的损耗约为2-3 dB?

此致、

萨哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DS250DF410是否 支持 9.8304的 CPRI 数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS280BR820或 DS560MB410等转接驱动器可以均衡10dB 的损耗、但请记住、转接驱动器只会均衡 ISI 引起的抖动。  转接驱动器不会补偿 RJ 或任何由反射引起的损失。  我建议使用我们的器件 IBIS-AMI 模型进行仿真、以便更好地评估转接驱动器是否适合您的应用。

    DS250DF410的最小 CTLE 升压约为7-9dB。  根据经验测试、我建议 SFP 模块和 DS250DF410接收器之间的损耗最低为3dB。

    DS250DF410不会锁定到9.8304Gbps 信号、因为该信号超出了 CDR 锁定范围。  DS250DF410可通过 CDR 旁路支持此速率、但由于未应用 TX FIR 设置、在 CDR 旁路中控制 TX 振幅的能力更受限。  这会给 CDR 旁路中的 SFF-8418合规性带来挑战。

    对于支持 CPRI 的应用、我建议考虑 DS250DF230。  此器件具有 CDR 锁定范围支持9.8304Gbps。  它还具有绕过其中一个 CTLE 级的选项、允许约0.6dB 的最小 CTLE 升压。  此外、该器件还能够更好地支持在 CDR 旁路情况下调整 VOD。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

    CAL_CLK_IN 是否需要与 PTP 或 SyncE 应用的数据同步? 我可以从单独的本机振荡器提供吗?

    我有一个3.3V CMOS 振荡器、我可以使用电阻分压器电路来获得 CAL_CLK_IN 的2.5V LVCMOS 时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    CAL_CLK_IN 不需要同步。  该时钟不用于对数据进行重定时。  重定时数据基于从数据信号中恢复的时钟。

    是的、您可以使用电阻分压器来获得2.5V LVCMOS。

    谢谢。

    德鲁