This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:可用于1000BASE-T1

Guru**** 2943280 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06, DP83TG720EVM-MC, TPD4E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326078/tpd2e2u06-q1-usable-for-1000base-t1

器件型号:TPD2E2U06-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD2E2U06DP83TG720EVM-MCTPD4E05U06-Q1

尊敬的团队:

TPD2E2U06 (-Q1)是否可用于1000BASE-T1 ESD 抑制器二极管? 我觉得对于1Gbps 信号、线路电容 CL=1.5pF 非常高。

但 DP83TG720EVM-MC 的是它...

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    关闭插入损耗图以及频率和数据速率之间的关系(Freq =数据速率/2):

    此器件的-3dB 点约为3GHz、这意味着它 应能够支持高达6Gbps 的数据速率。

    如果您还担心这款器件、TPD4E05U06-Q1的电容为0.5pF。 如果器件安装在 EVM 上、我认为它应该会 根据实现方式进行测试、并且应该适合用于此应用。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛