This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:您是否有任何比 SN65LVDT100新的 LVDS 中继器器件?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325930/sn65lvdt100-do-you-have-any-lvds-repeater-which-is-newer-device-than-sn65lvdt100

器件型号:SN65LVDT100
主题中讨论的其他器件:DS25BR150、DS10BR150

大家好!

我的一个客户在他们当前的大规模生产中使用了 SN65LVDT100DGK。

但他们担心、由于此器件是在2002年开发的、因此在不久的将来会 OLD。
因此、他们正在寻找任何具有相同或类似功能的新器件。
您有任何推荐的器件吗?

它们的信号频率为100MHz、传输距离小于10米。

谢谢、此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于无法获得很大的改进、因此未开发出较新的器件。

    这是唯一一款具有 TI 集成终端的此类缓冲器。 (美国国家半导体公司收购了 DS10BR150/DS25BR150; 请在此处查看它们的比较结果。)