This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:如何尽可能延长传输距离。

Guru**** 2927230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0024, SN65LVDT100, DS25BR110, DS25BR120, LMH0001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322940/sn65lvdt100-how-to-extend-the-transmission-distance-as-long-as-possible

器件型号:SN65LVDT100
主题中讨论的其他器件: DS25BR110DS25BR120LMH0001、LMH0024

大家好!

他们正在考虑 将 SN65LVDT100用于新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
他们想知道如何尽可能长地延长该器件的传输距离。  
请你给我任何关于这方面的意见、任何资料或文件吗?

问题2。
 SN65LVDT100数据表中的哪个参数主要受此器件传输距离的影响。

问题3: 如果您有任何类似的器件可以实现比 SN65LVDT100更远距离的通信、您能告诉我吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 RS 485、可以达到更远的距离。 您需要多高的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的答复。

    他们希望在至少5米距离的80MHz 范围内传输 LVDS 信号。
    您知道任何适合您的 TI 器件吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所示、任何标准 LVDS 发送器都将能够处理至少10m 的信号。具有预加重/均衡功能的 LVDS 缓冲器、如 DS25BR120/DS25BR110、可以处理大约10m 的信号。

    您实际上需要多远的距离?

    可以使用 LMH0001/LMH0024等 SDI 电缆驱动器/均衡器来处理较大的距离(最远约350m)、但它们需要最低125Mbps 的速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。