This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:PCA9544A 的低输出电压与 TCA4307兼容

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307, PCA9544A, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325835/tca4307-low-output-voltage-of-pca9544a-compatibility-with-tca4307

器件型号:TCA4307
主题中讨论的其他器件: PCA9544AADS1115

尊敬的专家:

我要将 TCA4307输出 I2C 接口连接至 PCA9544A 的 I2C。 TCA4307的最大低输入电压为0.4V、但我无法在数据表中找到 PCA9544A 的低输出电压。 只是第5页中提到了当 Vol = 0.6V 时、低输出电流为6 -10 mA、当 Vol = 0.4V 时、3 -7 mA。

我的问题是:我需要保证 PCA9544A 的低输出电压<= 0.4V、那么请确认、如果我将低输出电流限制为3 mA 在 VCC = 3.3V 时、那么低输出电压永远不会超过0.4V。

此致、

Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9544A 是一种无源开关;电压直接通过。 开关上存在压降、但 RON 相当小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速响应。

    PCA9544A 是无源交换机、电压仅通过。 开关上存在压降、但 RON 相当小。

    因此、数据表中提到的值是根据通过的电流和最大为45欧姆的 Ron 计算得出的。

    ADS1115将连接在开关后面、根据其数据表:

    在 I (ol)= 3mA 时、V (ol)可高达0.4V。

    我们会将电流限制在小于1 mA 的水平、该水平将在开关后提供大约0.42V 的最大 V (ol)、但在1mA 下、我们可以预计 ADS1115的 V (ol)会小得多、因此在0.4V 以下会有足够的裕度?

    此致、

    Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下数据表中的值范围。 这取决于什么? 制造工艺、工作温度、负载电流、VCC 或什么方面的容差?

    例如、当它显示 V (ol)的范围为0.15V 至0.4V 时、那么当我们必须预期0.15V 时、以及当我们预计0.4V 时? 我们是否能够采取措施来强制实现我们需要的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输出的行为与电阻器类似、即对于1 mA、ADS1115的最大 VOL 约为0.13V。您可以转至大约2.2 mA。 (请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?)

    典型值0.15V 是在25 °C 下使用典型器件测得的。 考虑到制造差异、0.4V 是在最极端温度下的最坏情况。 在实践中、降低 VOL 的唯一可靠方法是降低电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果0.4V 是3 mA 的最坏情况、那么我们也可以预计0.133V 是1 mA 的最坏情况。

    非常好。 我现在明白了。

    感谢您的讲解和良好的常见问题解答。