This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:CDR 复位控制寄存器(0x0A)有关保留位6功能的问题。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326943/lmh0397-cdr-reset-control-register-0x0a-question-about-reserved-bit-6-function

器件型号:LMH0397

您好!

我对 LMH0397上的 CDR 复位控制寄存器位6功能有疑问。 我们试图连接到一个有点蹩脚的 HDMI 到 SDI 转换器并且存在锁定问题、因此我们试图通过调整 EQ 设置或绕过和/或 CDR 旁路等来提高信号完整性、但没有太多希望。 在检查 CDR 选项期间、我们意外地将寄存器0x0A (CDR 复位)的位6设置为"0"、视频被显著清理。 比我们尝试过的任何其他选择都要好。 您能告诉我该位的功能是什么吗? 我提供了下面的 CTLE/CDR 寄存器空间转储(w/ 0x0A=0x10)

THX -汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    希望您做得好。

    CDR 复位将触发器件 CDR 重新锁定输入信号。 通常、通过在位3上启用寄存器覆盖并在位2上复位 CDR 来使用 CDR 复位寄存器。  0x0A 上的位6访问 寄存器上的保留位。 您在应用中看到的改进没有被描述、这是因为它被保留。

     更改 CDR 锁定设置或均衡行为后、应将 LMH0397 CDR 复位。 下面是用于复位 CDR 的典型读写操作。  

    命令寄存器值屏蔽//注释

    原始 FF 04 07 //启用 CTLE/CDR 寄存器页面

    原始0A 0C 0C //进行新设置时的复位

    原始0A 00 0C //释放 CDR 复位

    此致!

    尼克