This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS181:接口论坛

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327012/sn75als181-interface-forum

器件型号:SN75ALS181

"SN75ALS181NSR"的以下连接是否存在任何问题?

我们正在考虑将 SN75ALS181NSR 替换为 SN65HVD3088ENSR。

节点数:64

通信速度:10Mbps

电缆长度:100m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至485中的半双工总线结构

    特征阻抗:Ω 110Ω

    110Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75ALS181的副本:RS485网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 RS485标准、如果节点数为32和10Mbps、是否不限于40英尺?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电缆的特性以及可承受的抖动量。 如果它能与 SN75ALS181配合使用、那么它也能与 SN65HVD3088E 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanagisawa-San:

    SN75ALS181标准允许总线上有32个单位负载- SN75ALS181是1单位负载器件、因此在一条总线上最多有32个 SN75ALS181;但 SN65HVD3088E 是1/8单位负载、因此您可以使用 SN65HVD3088E 在一条总线上放置多达256个节点 RS。  

    对于距离与速度的关系问题-正如 Clemens 所提到的-其变量取决于电缆特性和系统中允许的抖动水平。  

    Clemens 所附的图表与我们内部使用的图表相同、用于估算距离与速度。 此图表所示的设置是  22 AWG 电缆、120Ω、非屏蔽双绞线。 它还假定总线连接正确。

    1) 1)这意味着两个终端节点(开始和终端节点)都端接有120欧姆电阻

    2) 2)使所有未端接节点残桩长度最小化。  L <= tr、tf (最小报告值)/10 * Vp;Vp 是通过传输介质的信号的相位速度-常用值是 c 的78%-使用该附件。 VP 值对于3088E、未端接存根的最大长度约为35mm。  如果您使用菊花链网络拓扑、这确实不是问题、但与使用的 SN75ALS181相比、3088E 的最大未端接存根长度将大约缩短6 - 9倍(210 - 315mm)。 这是因为 SN65HVD3088E 是速度更快的器件-但是这两种器件通常都被认为速度更快且现实中的存根长度都需要在这两种情况下尽可能缩短-但3088E 上较短的未端接总线长度会发生信号转换时的反射。  

    最后、 SN65HVD3088E 的 NSR 型号专门用于替代 SN75ALS181NSR -因为许多 SN75ALS181NSR 应用强制器件为半双工(在您的应用中似乎也是如此) 因此、具有与 SN75ALS181NSR 兼容的封装的半双工 SN65HVD3088E 可用作压降稳压器、只要 SN75ALS181NSR 以半双工器件开始使用(意味着差分驱动器对和接收器对在外部短接在一起)。 我们还没有看到 SN65HVD3088E 更快性质的问题-但在寻找开关时需要注意这一点。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森